Nieuwe fabriek BPA in 6 maanden opgeleverd
BluePrint Automation (BPA) is een Woerdens bedrijf en is wereldmarktleider in oplossingen voor het automatisch verpakken van flexibele zakken en moeilijke verpakkingen in dozen, trays en andere secondaire containers. BluePrint werd in 1980 opgericht en is inmiddels toe aan de vierde locatie binnen de gemeente. De eerste fase van de nieuwbouw beslaat 13.000 m2 bebouwing, waarvan 2.200 m2 kantoren en 11.000 m2 productie. De maximale bebouwing kan met 14.000 m2 uitgebreid worden naar 27.000 m2.
Key facts
Startdatum project: 08-2016
Oplevering project: 02-2017
Toegepaste producten Legrand:
2 kilometer kabel- en wandgoot
1 kilometer vloergoot
Mosaic schakelmateriaal
Hoofdverdeler en onderverdelers
Railkokersysteem
Datanetwerk via Nemo

Huisinstallateur Groen & Aldenkamp Installatietechnieken nam het installatiewerk voor haar rekening. Raymond Koudijs, projectleider bij Groen & Aldenkamp: ‘BluePrint betrok het vorige pand in 2000. In 2010 werkte Groen & Aldenkamp mee aan het uitbreiden van de kantoor- en productieruimte op de vorige locatie. Het bedrijf groeide zo snel dat er nu alweer extra ruimte nodig is en ook deze keer mochten wij de E- en W-installaties verzorgen.” De nieuwe bedrijfshal met kantoorruimte is 9 meter hoog, 160 meter lang en 65 meter breed. In de bedrijfshal worden twee rijen met zes kraanbaanliggers opgenomen.
Goede voorbereiding voorkomt vertraging
In 2014 werd definitief besloten om een nieuwe fabriek te bouwen op Bedrijventerrein Breeveld, maar het duurde langer dan gehoopt voordat het bestemmingsplan werd herzien. ‘BPA wilde heel graag nog voor februari 2017 zijn intrek in het nieuwe gebouw nemen, maar dat was gezien de startdatum in augustus 2016 een onmogelijke opgave,’ aldus Raymond. ‘Door heel goed voor te bereiden en te plannen, kun je veel tegenslagen en mogelijke vertraging voorkomen. Daarom vroegen we onder andere Legrand Nederland om met een totaalaanpak te komen.’

Eén aanspreekpunt bespaart tijd
Raymond: ‘Voor ons is het belangrijk dat de leverancier waarmee we in zee gaan een goede prijs én een goed pakket biedt en bovenal betrouwbaar en bereikbaar is. De uitdaging bij dit project was toch wel de tijd. Het gebouw moest binnen een half jaar staan. We zijn na de bouwvak 2016 begonnen en leverden eind februari 2017 op. Daarom wilde ik één aanspreekpunt en ik ging op zoek naar één partij om mee samen te werken.’ Henk Beusekamp, Accountmanager Groothandel & Installateur bij Legrand Nederland reageert: ‘Wij hebben een totaalaanbieding uitgebracht inclusief het datanetwerk. ‘Voor de aanleg van het datanetwerk hebben we de Nemo Groep voorgedragen. Een Woerdens bedrijf dat zeer bedreven is in het aanleggen van de bekabelinginfrastructuur en montage van kabeldraagsystemen.'


Vooroplevering van de hal
Eind vorig jaar vroeg de opdrachtgever of er al zicht was op de oplevering. De nieuwe lijnen moeten natuurlijk worden opgestart en in gebruik worden genomen voordat er geproduceerd kan gaan worden. ‘Daarin hebben we zeker meegedacht,’ aldus Raymond. ‘We hebben de planning aangepast zodat bepaalde delen al operationeel zijn en de opdrachtgever zijn ding kan gaan doen nog voor het volledige gebouw wordt opgeleverd.’ De bouw verliep heel voorspoedig en er werd goed samengewerkt tussen de verschillende disciplines. Henk: ‘Omdat we per dag precies wisten wat er stond te gebeuren, konden we snel schakelen. Alles is uitgeleverd via elektrotechnische groothandel Solar Nederland uit Utrecht en als er een keer iets niet op tijd was, dan had ik Raymond aan de telefoon en zorgde ik ervoor dat het opgelost werd. We begeleiden vanuit Legrand Nederland de projecten zo goed mogelijk. Daarvoor stellen we ook samen met de installateur de leveringsschema’s op.’ Raymond: ‘Ik bel Henk pas als het er niet is en dan is hij degene die het contact heeft met de groothandel.’
Bijzonderheden tijdens de bouw
Tijdens de bouw bleek dat de vloergoot te diep in de vloer wegzakte. ‘Daar loop je pas tegenaan wanneer het zover is en dan moet er op stel en sprong iets geregeld worden,’ vertelt Raymond. ‘We hebben de boel opgehoogd met een houten constructie en nu lopen de vloergoten mooi evenwijdig aan de vloer. Anders waren ze bij het storten onder een laag beton verdwenen. Verder waren er eigenlijk geen onvoorziene hobbels die we moesten nemen.’ ‘Dit project verliep heel voorspoedig,’ vult Henk aan. ‘Zo vlekkeloos maak je het niet vaak mee.’

Alles wat Groen & Aldenkamp installeert in het nieuwe pand van BPA is zichtwerk. Er zit alleen een plafond in de toiletten, verder blijven alle leidingen, kabels en kabelgoten te zien. Raymond: ‘Al ons werk blijft zichtbaar, dus we hebben echt eer van ons werk. Zeker omdat alles mooi hangt en alles er gewoon netjes uitziet. Het loopt recht. Alles hangt op dezelfde hoogte. We hebben zo veel mogelijk kruisingen proberen te mijden in samenspraak met onze W-afdeling. En dat is prima gelukt.’